Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), leader globale nell'automazione industriale e nella trasformazione digitale, ha annunciato oggi un'importante evoluzione del portafoglio FactoryTalk® Optix™ grazie all'integrazione delle smart machine DataReady™. Questo aggiornamento consente di ottenere dati contestualizzati dalle macchine, pronti per essere utilizzati per migliorare le operazioni aziendali.
“Rockwell sta rapidamente innovando il portafoglio FactoryTalk Optix, apportando miglioramenti significativi che offrono benefici concreti ai clienti", ha affermato JP Wright, director of Production Automation Visualization, Rockwell Automation. "Il valore della piattaforma FactoryTalk Optix va oltre le funzionalità HMI, facilitando la raccolta e lo scambio di dati edge con applicazioni aziendali, come strumenti di analisi per ottimizzare la produzione, e garantendo la connettività con soluzioni di gestione operativa come DataMosaix™, Plex Smart Manufacturing Platform™ e il software di manutenzione Fiix®. Queste integrazioni accelerano la trasformazione digitale. FactoryTalk Optix si distingue come una delle piattaforme HMI e di gestione dati più avanzate del settore.”
Le smart machine DataReady ottimizzano la visualizzazione a livello di macchina, permettendo un trasferimento dati continuo e fornendo approfondimenti in tempo reale. Grazie a FactoryTalk Optix, gli utenti possono non solo sfruttare le funzionalità HMI, ma anche raccogliere, organizzare e contestualizzare i dati. Questi dati possono poi essere inviati alle applicazioni cloud, mettendo a disposizione informazioni preziose per migliorare l'efficienza operativa e supportare le analisi aziendali.
FactoryTalk Optix mette a disposizione degli utenti pratiche di sviluppo all'avanguardia, che si sono dimostrate efficaci nell'accelerare il time-to-market, ridurre i costi complessivi di sviluppo e migliorare la qualità, grazie a concetti come l'integrazione e il deployment continui, il testing automatizzato, la simulazione di sistema, la collaborazione multi-utente e l'integrazione con sistemi di controllo delle versioni, e molti altri. Inoltre, gli utenti possono usufruire di opzioni di licenza flessibili, che permettono di pagare solo per le funzionalità effettivamente necessarie, in base alle specifiche caratteristiche delle loro applicazioni.
“FactoryTalk Optix ci permette di offrire soluzioni su una piattaforma unica," ha affermato Jim Tolbert, senior controls engineer di Tessy Automation. "Prima dell'introduzione di Optix, dovevamo utilizzare diverse piattaforme per integrare in modo efficace componenti e macchine. Ora, Optix ci fornisce una piattaforma centralizzata e facilmente accessibile per lo scambio e la visualizzazione dei dati."
Il portafoglio FactoryTalk Optix permette agli utenti di scegliere il proprio mix tecnologico. I nuovi clienti Rockwell, infatti, possono progettare applicazioni HMI che comunicano in modo nativo sia con i sistemi Rockwell che con quelli di terze parti, utilizzabili su una vasta gamma di hardware e interfacce web. Grazie alla completa interoperabilità e al supporto integrale per OPC UA, le applicazioni FactoryTalk Optix possono collegarsi senza difficoltà a software, dispositivi e sistemi diversi.
"Gli OEM di oggi hanno un ruolo sempre più cruciale, contribuendo proattivamente a garantire il successo di macchine e attrezzature," ha dichiarato Mark Hobbs, senior software product manager di Rockwell Automation. "Questa funzionalità di Rockwell non è stata pensata per una singola applicazione, ma è altamente flessibile. Le macchine progettate con questa tecnologia sono modulari e capaci di condividere i dati in un formato utilizzabile con molteplici applicazioni.
Il portafoglio FactoryTalk Optix comprende cinque soluzioni principali:
- Software FactoryTalk Optix
- Il software FactoryTalk Optix è una piattaforma di visualizzazione HMI a cui l'utente può accedere dal proprio browser o scaricare sul computer. Grazie alla sua flessibilità, scalabilità e interoperabilità, gli utenti possono progettare e implementare soluzioni HMI personalizzate in base alle loro specifiche esigenze. Questa nuova piattaforma include funzionalità avanzate, come la collaborazione multiutente, la progettazione e il testing via web, e il controllo delle versioni integrato.
- OptixPanel™
- I terminali grafici OptixPanel sono dispositivi HMI sigillati che vengono forniti con le licenze software FactoryTalk Optix e FactoryTalk® Remote Access™ preinstallate. Questo significa che il dispositivo è una soluzione "all-in-one", pronta per essere utilizzata al primo avvio. Il sistema operativo preinstallato e chiuso riduce i rischi legati all'implementazione e alla manutenzione.
- Soluzione FactoryTalk Remote Access™
- FactoryTalk Remote Access consente connessioni sicure alle apparecchiature, permettendo ai team di intervenire tempestivamente e risolvere rapidamente i problemi di produzione da qualsiasi luogo. FactoryTalk Remote Access mette rapidamente gli esperti del settore in contatto con problemi critici, indipendentemente dalla loro ubicazione fisica, aumentando la reattività e riducendo i costi associati a viaggi e tempi di inattività degli asset.
- PC Industraile ASEM™ 6300
- I PC industriali ASEM 6300 sono disponibili in versione box e panel, offrendo un elevato livello di personalizzazione. Con FactoryTalk Optix e una licenza FactoryTalk Remote Access Runtime, è possibile innovare e distribuire senza problemi la soluzione HMI sul dispositivo ASEM 6300 più adatto alle esigenze dei clienti.
- Modulo di calcolo integrato Edge
- Il modulo di calcolo integrato Edge si basa sulla recente esperienza di Rockwell nel fornire funzionalità di PC o di calcolo con la potenza di Logix. Questa soluzione Edge offre funzioni fondamentali di scalabilità e supporto remoto alla forza lavoro di oggi. Alla sua prima versione, il modulo di calcolo integrato Edge abilita il software FactoryTalk Optix e fornisce un percorso di comunicazione con REST API, OPC UA e MQTT per soddisfare le esigenze di una vasta gamma di applicazioni. Inoltre, il modulo di calcolo integrato Edge viene fornito anche con una licenza FactoryTalk Remote Access Runtime.
Il software FactoryTalk Optix versione 1.4.2 è ora disponibile.
Cliccate qui per saperne di più sul portafoglio FactoryTalk Optix di Rockwell Automation. L'intero portafoglio sarà anche esposto dal 18 al 21 novembre all'Automation Fair® di Anaheim, California.