Recommended For You
Il sistema di trasporto intelligente QuickStick HT di Rockwell Automation è progettato per movimentare grandi carichi con l'intelligenza della tecnologia a carrelli indipendenti. Pur essendo più comunemente applicata nel settore dell’industria automobilistica, questa tecnologia viene spesso utilizzata anche per la movimentazione di materiali pesanti, il trasporto e la movimentazione di materiali pericolosi, incluso le applicazioni per isolatori sterili glovebox.
Il sistema leader di settore è ora dotato di un nuovo inverter QuickStick HT 5700, che ne aumenta le prestazioni. Ciò significa che può raggiungere velocità di oltre 5 m/s. Questo aggiornamento consente anche l’utilizzo di un più piccolo alimentatore Kinetix 5700 e ciò consente di ridurre le dimensioni delle cabine di controllo e di risparmiare spazio nell'impianto. Anche la sicurezza funzionale integrata rappresenta un ulteriore arricchimento al sistema che è stato dotato di funzione Safe Torque Off cablata e Safe Stop 1 temporizzata, SIL3/PLe.
Kinetix and QuickStick HT are trademarks of Rockwell Automation Inc.
Pubblicato 11 gennaio 2021