Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), la principale azienda mondiale specializzata in automazione industriale e trasformazione digitale, annuncia i risultati dell'ottava edizione dello "State of Smart Manufacturing Study". Lo studio ha coinvolto oltre 1.350 produttori di 13 tra i maggiori paesi produttori.
Il report di quest'anno mette in luce una particolare attenzione verso una crescita redditizia che non sacrifica la qualità, un’enfasi sull’accesso al reale potenziale dei dati e una crescente adozione delle tecnologie per aumentare la resilienza, favorire l'agilità, incrementare la sostenibilità e far fronte alle sfide relative alla forza lavoro.
I principali risultati dello studio fanno emergere:
- Rispetto al 2022, è raddoppiato il numero dei produttori che ritiene che la propria organizzazione non disponga della tecnologia necessaria per superare la concorrenza,
- 4 produttori su 5 non dispongono ancora di una soluzione end-to-end per la pianificazione della supply chain.
- I rischi legati alla cybersecurity sono al primo posto tra le criticità che gli intervistati intendono contrastare con iniziative di smart manufacturing
- Il 45% dei produttori cita il "miglioramento della qualità" come il principale obiettivo da raggiungere con le iniziative di smart manufacturing.
- L'89% dei produttori prevede di mantenere o aumentare l'occupazione grazie all’adozione di tecnologia. Inoltre, il 36% degli intervistati ritiene che sarà possibile riqualificare i lavoratori esistenti in virtù del crescente utilizzo della tecnologia.
- Del 95% dei produttori che hanno adottato politiche ESG formali o informali, il 42% cita il "miglioramento dell'efficienza" come principale fattore di spinta per le iniziative ESG.
"I produttori continuano a cercare opportunità di crescita profittevole, tuttavia si rendono conto che l’incertezza nella disponibilità di manodopera si ripercuote sulla qualità e sulla loro capacità di soddisfare le esigenze dei clienti, in continua evoluzione", ha dichiarato Veena Lakkundi, senior vice-president Strategy and Corporate Development di Rockwell Automation. “L'indagine ha rilevato che le tecnologie di produzione intelligente stanno consentendo alle aziende manifatturiere di tutte le dimensioni di ottimizzare soluzioni più resilienti, agili e sostenibili che accelerano la trasformazione. Se abbiamo imparato qualcosa dal passato, è che le organizzazioni che investono nell'innovazione con una propensione all’azione, nei periodi di incertezza, possono superare i concorrenti.”
Secondo i risultati dell'indagine, la tecnologia è fondamentale per mitigare i rischi e garantire la crescita. Tuttavia, per un terzo dei produttori, la varietà di sistemi e piattaforme disponibili sta portando a una "paralisi tecnologica", ovvero all'incapacità di decidere tra le varie soluzioni. I produttori possono superare questa indecisione scegliendo un partner che abbia esperienza e competenza nel settore, in grado di consigliarli e guidarli nell'implementazione di una soluzione adatta a raggiungere i risultati desiderati.
“In Rockwell, combiniamo la potenza del nostro portafoglio di soluzioni industriali con il nostro ecosistema di partner, che non è secondo a nessuno, per fungere da advisor di fiducia per le principali aziende di tutto il mondo,” ha aggiunto Lakkundi. “In qualità di principale azienda al mondo specializzata nell'automazione industriale e nella trasformazione digitale, lavoriamo per rendere semplice la complessità e per aiutare le aziende in qualsiasi fase del loro percorso di crescita.”
Il report è consultabile qui.
Metodologia
Lo studio, che ha analizzato le risposte di 1.353 partecipanti, con ruoli che vanno dal management ai massimi vertici aziendali e provenienti da 13 dei principali paesi industrializzati, è stato realizzato in associazione con Sapio Research e Plex Systems. L'indagine ha riguardato industrie discrete, di processo e ibride, con una distribuzione bilanciata delle dimensioni aziendali e un fatturato compreso tra i 10 milioni e oltre i 10 miliardi di dollari, in modo da fornire un'ampia panoramica delle prospettive aziendali nel settore manifatturiero.