I nostri integratori di sistemi hanno competenza nel settore e nei sistemi per progettare, costruire, installare, manutenere e supportare le vostre soluzioni di automazione.
Programma per integratori di sistemi
Riducete i rischi
Il nostro programma per integratori di sistemi è stato ideato per formare figure altamente qualificate e desiderose di accrescere ulteriormente le proprie competenze e capacità. Questo nell'ottica di aiutarvi a sviluppare la migliore soluzione possibile, riducendo al minimo il rischio per la vostra azienda.
Sviluppiamo e promuoviamo collaboratori di integratori di sistemi che si impegnano a fornire la migliore soluzione tecnica e il servizio di assistenza clienti più all’avanguardia in relazione alle tecnologie Rockwell Automation. Gli integratori di sistemi sono le risorse che si trovano nella posizione migliore per sfruttare le nostre tecnologie con una riduzione del rischio di progetto e differenziarsi per la capacità di ottenere risultati in un’ampia area geografica.
In un mercato globale sempre più competitivo, le aziende devono puntare sulla tecnologia per crescere in maniera redditizia e sostenibile. Il nostro programma offre agli integratori di sistemi di tutto il mondo la possibilità di sviluppare le proprie competenze e capacità nelle seguenti aree:
- Controllo
- Sicurezza del processo
- Alimentazione
- Soluzioni informative
Aderite al nostro programma
Sfruttate la tecnologia attraverso l'innovazione
Riconosciamo il ruolo svolto dai collaboratori per integratori di sistemi nell’aiutarci a fornire il nostro ampio portafoglio di prodotti e servizi a clienti in comune e Rockwell Automation offre un'opportunità di collaborazione unica per integratori di sistemi di tutte le dimensioni.
Livelli di collaboratori
Ogni livello del programma offre vantaggi differenziati per aiutare i nostri collaboratori a massimizzare il valore. L'ottenimento del riconoscimento in ogni livello si basa su tre criteri.
- Successo nelle vendite: il nostro programma per integratori di sistemi premia i partecipanti man mano che fanno crescere la loro attività e raggiungono l’obiettivo di ricavi associato a ciascun livello
- Competenze: offriamo una vasta gamma di opportunità di formazione per acquisire le conoscenze necessarie per stare al passo con i progressi tecnologici in continua evoluzione nei settori in cui offriamo i nostri servizi
- Collaborazione: in qualità di leader riconosciuto nel settore, i nostri collaboratori desiderano investire in un rapporto di collaborazione con Rockwell Automation. Il nostro programma per integratori di sistemi si basa su relazioni locali con channel partner insieme all'accesso ai leader tecnici e commerciali di Rockwell Automation
![Main Image](https://rockwellautomation.scene7.com/is/image/rockwellautomation/system-integrator-pyramid_r1.2720.png)