- Manuale introduttivo
- Utilizzo del software
- OPC UA
- Oggetti grafici e di layout
- Sessioni e impostazioni locali
- Sviluppo di soluzioni
- Sviluppo di progetti con C#
- NetLogic
- Metodi ed eventi in C#
- Riferimento API C#
- Esempi di applicazione
- Esercitazione dell'interfaccia utente
- Esercitazione sui collegamenti dinamici
- Esercitazione sui logger
- Esercitazione sugli allarmi
- Esercitazione sulle NetLogic
- Riferimento su oggetti e variabili
Create an alarm
Create an exclusive level alarm that warns about exceeded temperature.
- In theProject viewpane, right-clickAlarmsand select .
- In thePropertiespane, set theHigh limitproperty value to60.
- Set theAuto confirmvariable value toTrue
- Set theMessagevariable value toMaximum temperature exceeded
- Create a dynamic link between theInput variableproperty value and .For more information about dynamic links, see Create dynamic links.
Fornire un feedback