- Manuale introduttivo
- Utilizzo del software
- OPC UA
- Oggetti grafici e di layout
- Sessioni e impostazioni locali
- Sviluppo di soluzioni
- Sviluppo di progetti con C#
- NetLogic
- Metodi ed eventi in C#
- Riferimento API C#
- Esempi di applicazione
- Esercitazione dell'interfaccia utente
- Esercitazione sui collegamenti dinamici
- Esercitazione sui logger
- Esercitazione sugli allarmi
- Esercitazione sulle NetLogic
- Riferimento su oggetti e variabili
Develop a localized event logger
Create an even logger that displays the interface in the language of a currently logged-in user.
Application example - English

Application example - Italian

NOTA:
Download the sample
ExampleApplication-LocalizedEventLogger.zipFactoryTalk Optix Studio
project:Prerequisites:
- Arrange the interface elements.
- Save the project.
Application design example

In
to run the project using the client emulator to test your project. To run the project on a remote client, see Add a client device.
FactoryTalk Optix Studio
, select 
Fornire un feedback