- Manuale introduttivo
- Utilizzo del software
- OPC UA
- Oggetti grafici e di layout
- Sessioni e impostazioni locali
- Sviluppo di soluzioni
- Sviluppo di progetti con C#
- NetLogic
- Metodi ed eventi in C#
- Riferimento API C#
- Esempi di applicazione
- Esercitazione dell'interfaccia utente
- Esercitazione sui collegamenti dinamici
- Esercitazione sui logger
- Esercitazione sugli allarmi
- Esercitazione sulle NetLogic
- Riferimento su oggetti e variabili
Create a list box
Create a list box that enables you to switch between Motor and Klin.
- In theProject viewpane, expand theUIfolder.
- Right-clickMainWindow (type)and select .
- In thePropertiespane, create a dynamic link between theModelproperty and .For more information about dynamic links, see Create dynamic links.
- Expand theModelproperty, and create a dynamic link between theItemKindproperty and .For more information about dynamic links, see Create dynamic links.
Fornire un feedback