Creazione di un'etichetta

Creare un'etichetta che visualizzi la temperatura in un formato modificato nelle impostazioni locali di un utente loggato.
  1. Nel riquadro
    Vista progetto
    , fare clic con il pulsante destro del mouse su
    MainWindow (type)
    e selezionare
    Nuovo
    Controlli base
    Etichetta
    .
  2. Creazione di una variabile etichetta:
    1. In
      Proprietà
      , in alto, selezionare
      Aggiungi
      e selezionare
      Variabile analogica
      .
    2. Creare un collegamento dinamico avanzato tra la proprietà
      VariabileAnalogica1
      e la variabile
      VariabileAnalogica1
      effettiva utilizzando
      Modalità EU
      Localizza
      .
      DynamicLink
      ProjectName
      Model
      VariabileAnalogica1
      Configura
      Modalità EU
      Localizza
  3. Creare un collegamento dinamico avanzato tra
    Testo
    e
    VariabileAnalogica1
    con l'uso di un formattatore stringa:
    FormattatoreStringa1
    {0} {1}
    {0} DynamicLink
    ProjectName
    UI
    MainWindow (type)
    TemperatureLabel
    VariabileAnalogica1
    {1} DynamicLink
    ProjectName
    UI
    MainWindow (type)
    TemperatureLabel
    VariabileAnalogica1
    EngineeringUnits
    DisplayName
    Per ulteriori informazioni sui collegamenti dinamici, vedere Creazione di collegamenti dinamici.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.