Sviluppo di un indicatore con un'unità ingegneristica localizzata
Creare un indicatore lineare che visualizzi la temperatura corrente in un formato regolato sull'utente connesso.
Esempio di applicazione - gradi Celsius (it-IT)

Esempio di applicazione - gradi Fahrenheit (en-US)

NOTA:
Scaricare un esempio di progetto:
LocalizedEngineeringUnitGauge.zipPrerequisiti
- Per sviluppare il progetto
- Disporre gli elementi dell'interfaccia.
- Salvare il progetto.
Esempio di progettazione dell'applicazione

In
per eseguire il progetto utilizzando l'emulatore client per testare il progetto. Per eseguire il progetto su un client remoto, vedere Aggiunta di un dispositivo client.
FactoryTalk Optix Studio
, selezionare 
Fornire un feedback