Aggiunta di un dispositivo client
Configurare un dispositivo client target per consentire a
FactoryTalk Optix Studio
di distribuire Applicazioni FactoryTalk Optix
sui dispositivi client tramite la rete.- Dalla barra degli strumenti principale, accanto a , selezionare l'elenco a discesa del dispositivo client target.
- (Opzionale) InImpostazioni dispositivo client, per visualizzare solo i dispositivi client remoti attivi, attivare/disattivare .MANCIA: Aggiornare i dispositivi client remoti selezionando .
- Selezionare una cartella e selezionare .
- (Opzionale) InNome, modificare il nome del dispositivo target.
- InIndirizzo IPimmettere l'indirizzo IP del dispositivo target.
- InNome utente, immettere il nome utente per accedere al dispositivo target.IMPORTANTE: È necessario configurare una password per l'utente sul dispositivo target.
- Nome utenteWindows®
- Un nome utente di sistema:
- DOMAIN\, per gli utenti di dominio.username
- , per utenti locali su computer appartenenti al dominio..username
- , per utenti locali su computer non appartenenti al dominio.username
- Nome utente Linux
- Un nome utente amministratore.
- (Opzionale, solo per dispositivi clientWindows) SelezionareCrittografia progetto sul dispositivoper crittografare il progetto trasferito sul dispositivo target.Per ulteriori informazioni, vedere Crittografia del progetto.
- (Opzionale) InArgomenti, immettere argomenti aggiuntivi da passare all'esecuzione dell'applicazione.MANCIA: Passare argomenti è utile a scopi di debug.
- (Opzionale, solo per i dispositivi clientWindows) InPercorso destinazione, immettere il percorso sul dispositivo target in cui trasferire l'applicazione.MANCIA: Il percorso di destinazione di distribuzione predefinito è%localappdata%. Definire un percorso personalizzato è utile quando la partizioneC:\sul dispositivo client è protetta da scrittura.
- Fare clic suSeleziona.
Fornire un feedback