Create a data store

Creazione di un datastore

Creare un datastore per il logger degli eventi.
  1. In
    Vista progetto
    , fare clic con il pulsante destro del mouse su
    Logger
    e selezionare
    Nuovo
    Database interno
    .
  2. Aggiungere una tabella di database con le colonne seguenti:
    Nome colonna
    Tipo
    Valore
    ActiveState_Id
    Boolean
    False
    AckedState_Id
    Boolean
    False
    ConfirmedState_Id
    Boolean
    False
    Time
    UtcTime
    Not set
    Message_it-IT
    String
    Message_en-US
    String
    Severity
    UInt16
    0
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.