- Manuale introduttivo
- Utilizzo del software
- OPC UA
- Oggetti grafici e di layout
- Sessioni e impostazioni locali
- Sviluppo di soluzioni
- Sviluppo di progetti con C#
- NetLogic
- Metodi ed eventi in C#
- Riferimento API C#
- Esempi di applicazione
- Esercitazione dell'interfaccia utente
- Esercitazione sui collegamenti dinamici
- Esercitazione sui logger
- Esercitazione sugli allarmi
- Esercitazione sulle NetLogic
- Riferimento su oggetti e variabili
Preparazione di una struttura di tabella di database per la popolazione
È possibile configurare manualmente una struttura del database e popolarla con i metodi delle NetLogic o utilizzare i metodi richiamati da un client OPC UA.
- InVista progetto, selezionare l'oggettoDatabase.
- InProprietà, accanto aTabelle, selezionare.È stata aggiunta una nuova tabella di database.
- Accanto aColonne, creare le colonne della tabella selezionando l'icona.
- Accanto aColonna#, selezionareper modificare il nome della colonna.
- Se si utilizza un database interno, selezionareLimite record.
- La proprietàLimite recordha effetto solo se è presente almeno una colonna nella tabella denominataTimestampoTimedel tipo DateTime.NOTA: Le colonneTimestampoTimevengono aggiunte automaticamente alla tabella se si utilizza un database per archiviare i dati da un logger.
- Il valore minimo diLimite recordè1000.
- All'inizio del progetto vengono eliminati tutti i record oltre il limite impostato.IMPORTANTE: I record vengono eliminati quando la soglia è uguale a0.1%del valore limite. Ad esempio, se ilLimite recordè impostato su10000, una volta raggiunti10010record, i10record meno recenti vengono eliminati automaticamente.
Fornire un feedback