DataStore (database)

Un oggetto database rappresenta un database integrato del progetto o un database esterno.
È possibile leggere da e scrivere in un database attraverso:
  • Query SQL standard
  • Metodi OPC UA esposti dall'oggetto

Tipi di database disponibili

Oggetto
Descrizione
Database interno
Oggetto che rappresenta un database SQLite interno al progetto al runtime. In genere, è possibile utilizzare un oggetto Database interno per gestire i dati che supportano altri oggetti all'interno della
FTOptixApplication
.
Un database incorporato non ha limiti di lettura/scrittura.
MANCIA: Il numero massimo di colonne della tabella è 2000.
Database ODBC
Un oggetto che rappresenta un database locale o remoto supportato dal protocollo Open Database Connectivity (ODBC). È possibile utilizzare ODBC per eseguire la query o popolare un database remoto gestito con altri sistemi che contengono dati per il progetto.
A seconda del criterio di gestione di accesso di un database esterno, tale database esterno può avere limiti di lettura/scrittura.

Uso dei database

Esempi di oggetti
FactoryTalk Optix Studio
in grado di leggere da e scrivere in un database.
Oggetto
Interazione con il database
Griglia dati
Eseguire una query su un database per ottenere i dati da visualizzare durante il runtime
Elenco
Selezione a discesa
Grafico di trend
Logger dei dati
Archiviare dati
Logger degli eventi
Schema ricetta
Archiviare e leggere dati
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.