Esportazione di una tabella di database in un file CSV

Esportazione di una tabella di database in un file CSV

È possibile utilizzare lo script Esportatore generico di tabelle per esportare il contenuto di una tabella in un file CSV.
Assicurarsi di avere a disposizione i seguenti elementi per configurare lo script per l'Esportatore generico di tabelle:
Tabella
Una tabella di database.
FieldDelimiter
Un carattere utilizzato per delimitare i valori di una riga.
CSVPath
Il percorso del file CSV al quale verrà esportato lo storico allarmi.
Query
Una query SQL per filtrare i dati. Per ulteriori informazioni, vedere Composizione di query SQL.
  1. Per ulteriori informazioni, dalla barra degli strumenti, selezionare Librerie dei template e cercare
    Generic Table Exporter
  2. Da
    Librerie
    , sotto
    Componenti
    , trascinare
    Esportatore generico di tabelle
    in
    NetLogic
    in
    Vista progetto
    .
  3. Associare il metodo
    Esporta
    di
    Esportatore generico di tabelle
    a un evento.
    Ad esempio, associare il metodo
    Esporta
    all'
    evento MouseClick
    di un pulsante.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal