Integrate the interface with the NetLogic

Integrazione dell'interfaccia con la NetLogic

Fare in modo che il pulsante attivi la modifica del testo dell'etichetta quando si seleziona il pulsante.
  1. In
    Vista progetto
    , selezionare
    Pulsante1
    .
  2. In
    Eventi
    , accanto a
    MouseClickEvent
    , selezionare
    Aggiungi
    e selezionare
    ProjectName
    NetLogic
    NetlogicDiRuntime1
    SetLabelTextToHelloWorld
    .
  3. Creare un collegamento dinamico tra
    labelNodeId
    e
    Etichetta1
    .
    Per ulteriori informazioni sui collegamenti dinamici, vedere Creazione di collegamenti dinamici.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.