Sviluppare un pulsante che modifica il testo di un'etichetta
Sviluppare un pulsante che modifica il testo di un'etichetta quando si seleziona il pulsante.
Esempio di applicazione


MANCIA:
È possibile scaricare un esempio di progetto da:
ButtonThatChangesLabelText.zipPrerequisiti
- Per sviluppare il progetto
- Salvare il progetto.
In
per eseguire il progetto utilizzando l'emulatore client per testare il progetto. Per eseguire il progetto su un client remoto, vedere Aggiunta di un dispositivo client.
FactoryTalk Optix Studio
, selezionare 
Fornire un feedback