Develop a NetLogic that sets label text

Sviluppare una NetLogic che imposta il testo dell'etichetta

Questa NetLogic di runtime modifica il testo di un'etichetta. La NetLogic può essere attivata con un evento MouseClickEvent.
Prerequisiti
Impostare l'editor di codice esterno. Vedere Impostare l'editor di codice predefinito.
  1. Per sviluppare la NetLogic
  2. In
    Vista progetto
    , fare clic con il pulsante destro del mouse sulla cartella
    NetLogic
    e selezionare
    Nuovo
    NetLogic di runtime
    .
  3. Fare doppio clic sulla NetLogic.
    Viene aperto l'editor di codice esterno.
  4. Modificare la NetLogic sostituendo la classe
    RuntimeNetLogic1
    esistente con il codice seguente. Vedere Modificare una NetLogic.
    #region Using directives using System; using UAManagedCore; using OpcUa = UAManagedCore.OpcUa; using FTOptix.HMIProject; using FTOptix.UI; using FTOptix.NativeUI; using FTOptix.Core; using FTOptix.CoreBase; using FTOptix.NetLogic; #endregion public class RuntimeNetLogic1 : FTOptix.NetLogic.BaseNetLogic { [ExportMethod] public void SetLabelTextToHelloWord(NodeId labelNodeId) { var label = InformationModel.Get<Label>(labelNodeId); label.Text = "Changed label text"; } }
  5. Salvare il codice.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.