Sviluppare un NetLogic che crea oggetti da un file CSV

Questo script della fase di sviluppo crea oggetti nel
FactoryTalk Optix Studio
progetto in base ai dati provenienti da un
CSV
file.
MANCIA:
È possibile scaricare un esempio di progetto da:
EsempioApplication-ObjectsFromCSV.zip
Nel seguente esempio, il
CSV
file contiene informazioni relative agli allarmi e alle variabili del modello utilizzate da questi allarmi.
variable,var1,boolean variable,var2,uint32 alarm,alarm1,digital,var alarm,alarm2,analog,var2
CSV
descrizione delle colonne
Colonna N. 1
N. 2 colonna
Colonna n. 3
N. 4 colonna
Indica se è necessario creare una variabile di progetto (parola chiave
variable
) o un allarme (parola chiave
alarm
).
Indica il nome del nodo da creare.
Indica il tipo di dati da utilizzare per creare la variabile:
  • Digitale (parola chiave
    digital
    )
  • Limite (parola chiave
    analog
    )
Indica la variabile a cui puntare l'allarme.
MANCIA: Il
CSV
file fa parte del progetto campione
FactoryTalk Optix Studio
. È anche possibile scaricare il
CSV
file singolarmente da: alarms.csv
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.