Sviluppo di NetLogic per l'inserimento di valori in un database
Questo script NetLogic inserisce valori casuali nella
Table1
tabella del database.Prerequisiti
Impostare l'editor di codici esterni predefinito. Vedere Impostazione dell'editor di codici predefinito.
- Sviluppare NetLogic
- InProject view, espandere laDataStorescartella.
- Fare clic con il pulsante destro del mouse su un database e selezionare.
- Passare il puntatore del mouse su NetLogic, selezionare, ed immettereEmbeddedDatabase1NetLogic
- Fare doppio clic su NetLogic.Viene visualizzato l'editor di codici esterni.
- Nell'editor di codici, sostituire il codice esistente con il codice seguente:#region Using directives using System; using FTOptix.HMIProject; using FTOptix.NetLogic; using FTOptix.Store; #endregion public class EmbeddedDatabase1NetLogic : BaseNetLogic { public override void Start() { // Insert code to be executed when the user-defined logic is started } public override void Stop() { // Insert code to be executed when the user-defined logic is stopped } [ExportMethod] public void InsertRandomValues (){ // Get the current project folder. var project = Project.Current; // Save the names of the columns of the table to an array string[] columns = { "Column1", "Column2", "Column3" }; // Create and populate a matrix with values to insert into the odbc table var rawValues = new object[1000, 3]; Random randomNumber = new Random (); for (UInt16 i = 0; i < 1000; ++i) { // Column1 rawValues[i, 0] = i; // Column2 rawValues[i, 1] = randomNumber.Next(0, 5000); // Column3 rawValues[i, 2] = randomNumber.NextDouble() * 5000; } var myStore = LogicObject.Owner as Store; // Get Table1 from myStore var table1 = myStore.Tables.Get<Table>("Table1"); // Insert values into table1 table1.Insert(columns, rawValues); } }
- Salvare il codice.
Fornire un feedback