Sviluppo di un'interfaccia per l'interazione con un database
Sviluppare NetLogics che: inserire valori nel database, richiedere il database e visualizzare i risultati della query.
MANCIA:
È possibile scaricare un esempio di progetto da:
EsempioApplication-InteractWithDatabase.zipPrerequisiti
- Per sviluppare il progetto
- Salvare il progetto.
In
FactoryTalk Optix Studio
, selezionare per eseguire il progetto utilizzando l'emulatore client per testare il progetto. Per eseguire il progetto su un client remoto, vedere Aggiunta di un dispositivo client.Fornire un feedback