Creazione di un indicatore lineare
Creare un indicatore lineare che indichi la temperatura.
- InProperties, fare clic con il pulsante destro del mouseMainWindow (type)e selezionare .
- InProperties, impostare il valore dellaEditablevariabile suFalse.
- Creazione di una variabile:
- InProperties, in alto, selezionare e selezionareAnalog variable.
- Creare un collegamento dinamico complesso tra laAnalogVariable1proprietà e la variabile effettivaAnalogVariable1utilizzando la modalità di associazione.
- Link dinamico
- Modalità di associazione tra l'origine e l'unità ingegneristica principale
- Impostare l'unità ingegneristica localizzata principale.
- Creazione di un collegamento dinamico traLow limite
- Creazione di un collegamento dinamico traHigh limite
- ImpostareConstrainsuTrue.
Per ulteriori informazioni sui collegamenti dinamici, vedere Creazione di collegamenti dinamici. - Collegare la variabile alias:
- InProperties, creare un collegamento dinamico traValuee .
- Creare un collegamento dinamico traMinimum valuee .
- Creare un collegamento dinamico traMaximum valuee .
Per ulteriori informazioni sui collegamenti dinamici, vedere Creazione di collegamenti dinamici.
Fornire un feedback