Sviluppare un indicatore con un'unità ingegneristica localizzata
Creare un indicatore lineare che visualizzi la temperatura corrente in un formato regolato sull'utente connesso.
NOTA:
Scaricare un esempio di progetto:
ExampleApplication-LocalizedEngineeringUnitGauge.zipPrerequisiti
- Per sviluppare il progetto
- Disporre gli elementi dell'interfaccia.
- Salvare il progetto.
In
FactoryTalk Optix Studio
, selezionare per eseguire il progetto utilizzando l'emulatore client per testare il progetto. Per eseguire il progetto su un client remoto, vedere Aggiunta di un dispositivo client.Fornire un feedback