Aggiunta di utenti

Aggiungere utenti con impostazioni internazionali diverse.
Prerequisiti
Aggiungere le impostazioni internazionali it. Vedere Aggiunta di una lingua locale a un dizionario di localizzazione.
  1. Nel
    Project view
    riquadro espandere
    Security
    .
  2. Creare due utenti facendo clic con il pulsante destro del mouse
    Users
    e selezionando
    New
    User
    .
  3. Rinominare gli utenti posizionando il puntatore su ciascun utente, selezionando e immettendo
    Edit
    :
    • Alice
    • Jeremy
  4. In
    Project view
    , selezionare
    Alice
    .
  5. In
    Properties
    , impostare il valore della
    LocaleIds
    proprietà su
    it-IT
    .
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.