Creazione di un modulo di accesso

Creare un'interfaccia che consenta l'accesso.
  1. Aggiungere un widget preconfigurato (tipo):
    1. Nella barra degli strumenti, selezionare
      Template Libraries
      .
    2. In
      librerie
      , cercare
      Login form
      .
    3. Sotto
      Components
      , trascinare
      Login form
      su
      UI
      .
      Project view
  2. In
    Project view
    , fare clic con il pulsante destro del mouse
    MainWindow (type)
    e selezionare
    New
    LoginForm1
    LoginFormComponents
    Login
    .
  3. In
    Properties
    , creare un collegamento dinamico tra
    Users
    e
    ProjectName
    Security
    Users
    .
    Per ulteriori informazioni sui collegamenti dinamici, vedere Creazione di collegamenti dinamici.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.