Create a switch for toggling constraints

Creazione di un interruttore per abilitare o disabilitare vincoli

Creare un interruttore che abilita o disabilita i vincoli dei valori delle variabili.
  1. Creare un'etichetta:
    1. In
      Vista progetto
      , fare clic con il pulsante destro del mouse su
      MainWindow (type)
      e selezionare
      Nuovo
      Controlli base
      Etichetta
      .
    2. Passare il puntatore del mouse sull'etichetta, selezionare
      Modifica
      e immettere
      ToggleConstraintLabel
      .
    3. In
      Proprietà
      , impostare
      Testo
      su
      Enable constraint
      .
  2. Creare l'interruttore:
    1. In
      Vista progetto
      , fare clic con il pulsante destro del mouse su
      MainWindow (type)
      , e selezionare
      Nuovo
      Controlli base
      Interruttore
      .
    2. Passare il puntatore del mouse sull'interruttore, selezionare
      Modifica
      e immettere
      ToggleConstraintSwitch
      .
    3. Nel riquadro
      Proprietà
      , creare un collegamento dinamico tra
      Attivo
      e
      ProjectName
      Model
      ConstrainedVariable
      EURange
      Vincola
      .
      Per ulteriori informazioni sui collegamenti dinamici, vedere Creazione di collegamenti dinamici.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.