Sviluppo di un indicatore lineare con vincoli
Sviluppare un'interfaccia che consente di modificare il valore corrente, il valore massimo e il valore minimo di una variabile.

NOTA:
Scaricare un esempio di progetto:
ConstrainedLinearGauge.zipPrerequisiti
- Per sviluppare il progetto
- Disporre gli elementi dell'interfaccia.
- Salvare il progetto.

In
per eseguire il progetto utilizzando l'emulatore client per testare il progetto. Per eseguire il progetto su un client remoto, vedere Aggiunta di un dispositivo client.
FactoryTalk Optix Studio
, selezionare 
Fornire un feedback