Sviluppo di un'interfaccia utente con un'immagine esterna reattiva

Implementare un'immagine esterna nel progetto e rendere l'immagine reattiva alle dimensioni della finestra.
Esempio di applicazione
In questo esempio, il
Rockwell Automation
logo si estende ai bordi della finestra dell'applicazione quando viene ridimensionata.
NOTA:
Scaricare un esempio di progetto:
EsempioApplication-ResponsiveExternalImage.zip
Prerequisiti
  1. Per sviluppare il progetto
  2. In
    Project view
    , fare doppio clic su
    MainWindow (type)
    .
  3. Trascinare l'accesso scaricato dal computer nell'editor.
    In
    Project view
    , viene visualizzato un
    Image1
    oggetto sotto
    MainWindow (type)
    .
  4. In
    Properties
    , impostare
    Horizontal alignment
    e
    Vertical alignment
    su
    Stretch
    :
  5. Disporre gli elementi dell'interfaccia.
  6. Salvare il progetto.
In
FactoryTalk Optix Studio
, selezionare
Run
per eseguire il progetto utilizzando l'emulatore client per testare il progetto. Per eseguire il progetto su un client remoto, vedere Aggiunta di un dispositivo client.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.