IUANode.Get(BrowsePath)

IUANode.Get(BrowsePath)

Restituisce un
IUANode
oggetto C# che corrisponde al primo nodo secondario del nodo su cui viene richiamato il metodo. Il nome dell'oggetto restituito corrisponde all'argomento.
IUANode Get(string
browsePath
);

Argomenti

browsePath
(stringa)
Può essere:
  • L'oggetto
    BrowseName
  • Il percorso dell'oggetto nel modello di informazione, espresso in modo univoco come una sequenza di
    BrowseName
    valori separati da
    /

Restituisce

IUANode
Un oggetto C# che corrisponde al nodo richiesto.

Esempi

Gli esempi seguenti mostrano un oggetto C# restituito che corrisponde al
Motor1
nodo che è figlio di
Machine1
:
var motor1 = Owner.Get("Machine1").Get("Motor1");
var motor1 = Owner.Get("Machine1/Motor1");
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal