Restituisce nodi noti
Utilizzare LE API C# per restituire gli oggetti C# che corrispondono ai nodi UA OPC del progetto.
Gli oggetti C# restituiti che corrispondono ai nodi UA OPC del progetto partono dai nodi per i quali:
- Il nome è noto
- Il tipo da cui sono derivati i nodi UA OPC è noto
Le API sono fornite dalla
IUANode
classe. Le istanze della classe sono punti di partenza per cercare i nodi da restituire.
IMPORTANTE:
Se più nodi hanno lo stesso nome, è possibile restituire un nodo indesiderato.
Fornire un feedback