IUANode.GetObject(browsePath)
Restituisce un
IUAObject
oggetto C# che corrisponde al primo oggetto figlio del nodo su cui viene richiamato il metodo. Il nome dell'oggetto restituito corrisponde all'argomento.IUAObject GetObject(stringbrowsePath);
Argomenti
- browsePath(stringa)
- Può essere:
- L'oggettoBrowseName
- Il percorso dell'oggetto nel modello di informazione, espresso in modo univoco come una sequenza diBrowseNamevalori separati da/
Restituisce
- IUAObject
- Un oggetto C# che corrisponde all'oggetto richiesto.
Esempi
Gli esempi seguenti mostrano un oggetto C# restituito che corrisponde all'oggetto
Motor1
:var motor1 = Owner.GetObject("Machine1").GetObject("Motor1");
var motor1 = Owner.GetObject("Machine1/Motor1");
Fornire un feedback