IUANode.GetVariable(browsePath)
Restituisce un
IUAVariable
oggetto C# . L'oggetto restituito corrisponde alla prima variabile figlio del nodo sul quale viene richiamato il metodo. Il nome dell'oggetto restituito corrisponde all'argomento.IUAVariable GetVariable(stringbrowsePath);
Argomenti
- browsePath(stringa)
- Può essere:
- L'oggettoBrowseName
- Il percorso dell'oggetto nel modello di informazione, espresso in modo univoco come una sequenza diBrowseNamevalori separati da/
Restituisce
- IUAVariable
- Un oggetto C# che corrisponde alla variabile richiesta.
Esempi
Gli esempi seguenti mostrano un oggetto C# restituito che corrisponde alla
Speed
variabile dell'oggetto Motor1
:var currentSpeed = Project.Current.GetObject("Motor1").GetVariable("Speed")
var currentSpeed = Project.Current.GetVariable("Motor1/Speed");
Fornire un feedback