IUANode.Get<T>(browsePath)
Restituisce un oggetto C# che corrisponde al primo nodo secondario del nodo su cui viene richiamato questo metodo. Il nome dell'oggetto restituito corrisponde all'argomento del tipo specificato.
MANCIA:
In Visual Studio e Visual Studio Code, specificando il tipo esatto (
<T>
) migliora il completamento del codice intelligente e semplifica l'identificazione degli errori durante la scrittura del codice.In fase di esecuzione, è evidente se il nodo cercato è del tipo richiesto. Se il nodo cercato non è del tipo richiesto, l'API restituisce
null
.T Get<T>(stringbrowsePath)
Argomenti
- T
- UnaIUANodeclasse C# che corrisponde alla classe dell'oggetto C# da restituire.
- browsePath(stringa)
- Può essere:
- L'oggettoBrowseName
- Il percorso dell'oggetto nel modello di informazione, espresso in modo univoco come una sequenza diBrowseNamevalori separati da/
Restituisce
- T
- Un oggetto C# che corrisponde al nodo richiesto.
Esempio
L'esempio seguente mostra un oggetto C# restituito che corrisponde al primo
Motor1
nodo figlio del nodo contenente NetLogic:var motor = Owner.Get<Motor>("Motor1"); var currentSpeed = motor.Speed;
Fornire un feedback