Restituisci nodi mediante ricerca

Utilizzare LE API C# per restituire gli oggetti C# che corrispondono ai nodi UA OPC del progetto.
Non è necessario specificare il nodo esatto in cui si desidera cercare il nodo da restituire. Le API consentono di eseguire la ricerca di tutti i nodi secondari di un nodo noto a qualsiasi livello.
Le API sono fornite dalla
IUANode
classe. Le istanze della classe sono punti di partenza per cercare i nodi da restituire.
IMPORTANTE: Se più nodi hanno lo stesso nome, è possibile restituire un nodo indesiderato.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.