Read or write field variables

Lettura o scrittura delle variabili del campo

Utilizzare le API C# per leggere o scrivere variabili singole o serie di variabili.
Le API sono fornite dalle classi
IUAVariable
,
InformationModel
e
IUANode
.
È possibile leggere o scrivere più variabili quando:
  • Si legge o scrive un'intera serie di variabili prima di procedere con altre operazioni. Questo approccio è utile per la scrittura di ricette.
  • Si limita il numero di comunicazioni con il campo per migliorare le prestazioni.
MANCIA: I metodi che leggono o scrivono le variabili di campo generano un'eccezione quando si verifica un errore nell'esecuzione. È possibile acquisire e gestire le eccezioni utilizzando le istruzioni
try
e
catch
.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.