IUAVariable.RemoteRead(timeoutMilliseconds)

IUAVariable.RemoteRead(timeoutMilliseconds)

Restituisce il valore della variabile per la quale viene effettuato il richiamo. L'argomento opzionale imposta il periodo di timeout.
UAValue RemoteRead(double
timeoutMilliseconds
);

Argomenti

timeoutMilliseconds
(double)
Il tempo di timeout, in millisecondi, dopo il quale l'API genera un'eccezione.
MANCIA: Se non specificato, il valore predefinito dell'argomento è
30000
(30 secondi).

Restituisce

UAValue
Il valore della variabile.

Esempio

Nell'esempio seguente, il valore della variabile
Speed
viene letto e fornito in un messaggio informativo.
var currentSpeed = Project.Current.GetVariable("Model/Motor/Speed"); var value = currentSpeed.RemoteRead(); Log.Info(value.ToString());
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.