Debug the edited code

Debug del codice modificato

Il processo di debug del codice modificato è diverso per le NetLogic di fase di progettazione e di runtime.
  1. Se si desidera eseguire il debug di una NetLogic di runtime o se vengono creati nuovi tipi personalizzati nel progetto, in
    FactoryTalk Optix Studio
    selezionare Esegui.
    FTOptixApplication
    viene compilato ed eseguito.
  2. Selezionare la piattaforma di sviluppo per il debug.
  3. Se si utilizza Visual Studio, dal menu
    Debug
    , selezionare
    Reattach to Process
    .
    IMPORTANTE: Se si è chiuso Visual Studio dopo la sessione di debug precedente, selezionare
    Attach to Process
    e reimpostare il collegamento. Vedere Configurare il debugger.
  4. Se si utilizza Visual Studio Code:
    1. Aprire il riquadro
      Run and Debug
      premendo
      Ctrl
      Shift
      D
      .
    2. Nella parte superiore del riquadro, dal menu a discesa, selezionare:
      Attach to FTOptixRuntime (NetSolution)
      Esegue il debug di una NetLogic di runtime.
      Attach to FTOptixStudio (NetSolution)
      Esegue il debug di una NetLogic di fase di progettazione.
    IMPORTANTE: Se Visual Studio Code ignora i punti di interruzione, riavviare Visual Studio Code e ripetere la procedura.
  5. In Visual Studio o Visual Studio Code, in modalità debug, aprire la NetLogic che si desidera controllare.
  6. Effettuare una delle seguenti operazioni:
    • Se la NetLogic è di runtime, selezionare
      Start Debugging
      o premere
      F5
      .
    • Se la NetLogic è in fase di progettazione, in
      FactoryTalk Optix Studio
      , fare clic con il pulsante destro del mouse sulla NetLogic e selezionare un metodo da eseguire.
  7. Eseguire il debug del codice.
    Per ulteriori informazioni sul debug in Visual Studio, vedere Primo sguardo al debugger - Visual Studio (Windows) | Microsoft Docs.
    Per ulteriori informazioni sul debug in Visual Studio Code, vedere Debug in Visual Studio Code.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.