Start debugging on the development machine

Avviare il debug sulla macchina di sviluppo

Distribuire l'applicazione di runtime sulla macchina remota e avviare il processo di debug nella macchina di sviluppo.
  1. Dalla barra degli strumenti principale, selezionare Apri Soluzione .NET.
    Viene aperto l'editor di codice esterno predefinito.
    MANCIA: È consigliabile utilizzare Microsoft Visual Studio 2022 o Microsoft Visual Studio Code come editor di codice predefinito. Alcune funzioni di assistenza allo sviluppo potrebbero non essere disponibili quando si utilizza un editor di codice diverso.
  2. Da
    FactoryTalk Optix Studio
    , distribuire
    FTOptixApplication
    al dispositivo target:
    1. Dalla barra degli strumenti, accanto all'icona Esegui, selezionare la freccia in giù e selezionare il dispositivo target.
    2. Selezionare Esegui.
    3. Se necessario, specificare le credenziali richieste e selezionare
      OK
      .
  3. In Visual Studio, avviare il processo di debug:
    1. Dal menu
      Debug
      , selezionare
      Attach to Process
      .
    2. Impostare
      ConnectionType
      su
      Default
      .
    3. In
      ConnectionTarget
      , impostare il nome e la porta annotati durante l'esecuzione della procedura Preparare il computer di Preparare il computer di destinazione del debug remoto.
    4. Selezionare
      Find
      e selezionare il dispositivo target.
    5. Nella
      finestra Windows authentication
      , immettere le credenziali utente del dispositivo target.
    6. In
      Processo disponibile
      , selezionare il processo
      FTOptixRuntime.exe
      .
    7. Selezionare
      Attach
      .
Viene avviato il processo di debug. Per interrompere il processo di debug remoto, chiudere l'applicazione desktop Debugger remoto o arrestare il debug in Visual Studio.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.