Aggiunta di una penna a linea array
Aggiungere una penna a linea di array per visualizzare la distanza tra i valori di una variabile bidimensionale.
- InProject view, selezionare o creare una variabile bidimensionale delNumbertipo di dati.Per ulteriori informazioni, vedere Variabili.Ad esempio, creare una variabile delNumber[2,2]tipo di dati.
- elezionare o creare unXYChartoggetto.
- InProperties, accanto aPens, selezionare e selezionareArray line pen.
- Creare un collegamento dinamico traPoint arrayla variabile bidimensionale.Per ulteriori informazioni sui collegamenti dinamici, vedere Creazione di collegamenti dinamici.
- (Opzionale) Rendere modificabile la penna della linea del vettore in fase di esecuzione:
- Impostare laEditableproprietà suTrue.
- InPoint array, selezionare e selezionareAdvanced.
- Nella casellaComplex Dynamic Link Editor, impostare la direzione del collegamento su .
Fornire un feedback