Variables

Variabili

Una variabile è un attributo di un oggetto. Assegnare un valore a una variabile per visualizzare il valore al runtime.
Visualizzare le variabili in
FactoryTalk Optix Studio
da:
  • Vista
    progetto
    . Passare alla cartella contenente le variabili. La cartella
    UI
    non può contenere variabili.
  • Proprietà
    . Selezionare un oggetto, un tipo o una variabile in
    Vista
    progetto
    o selezionare un oggetto nell'editor. Le variabili o le proprietà dell'elemento selezionato vengono visualizzate in
    Proprietà
    .
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal