Aggiunta di limiti a una variabile
Aggiungere limiti minimo e massimo alle variabili numeriche. I limiti impongono determinati comportamenti quando il valore è al di fuori dei limiti.
- InVistaprogetto, selezionare la variabile.
- InProprietà, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla variabile numerica e selezionareNuovo >Intervallo.
- InEURange, compilare:
- Limitebasso. Immettere il limite basso per il valore della variabile.
- Limitealto. Immettere il limite alto per il valore della variabile.
- Vincola. Impostare su Vero per vincolare i valori per la variabile ai limiti basso e alto.
Fornire un feedback