Change the unit of measure for a variable

Modifica dell'unità di misura di una variabile

Modificare l'unità di misura di una variabile per modificare l'unità di misura visualizzata al runtime.
  1. In
    Vista progetto
    , selezionare la variabile.
  2. In
    Proprietà
    , selezionare l'unità di misura nel valore della variabile.
  3. Nell'
    Editor EUInformation
    , selezionare l'unità di misura, quindi
    Seleziona
    .
La nuova unità di misura viene visualizzata nel valore della variabile.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal