- Manuale introduttivo
- Utilizzo del software
- OPC UA
- Oggetti grafici e di layout
- Sessioni e impostazioni locali
- Sviluppo di soluzioni
- Sviluppo di progetti con C#
- NetLogic
- Metodi ed eventi in C#
- Riferimento API C#
- Esempi di applicazione
- Esercitazione dell'interfaccia utente
- Esercitazione sui collegamenti dinamici
- Esercitazione sui logger
- Esercitazione sugli allarmi
- Esercitazione sulle NetLogic
- Riferimento su oggetti e variabili
Configurazione di un pulsante per chiudere una finestra di dialogo
Per nascondere una
Finestra di dialogo
al runtime, un altro oggetto deve chiamare un metodo specifico.- InVista progettocreare unaFinestra di dialogo (type).
- SottoFinestra di dialogo (type), creare un oggettoPulsante.
- InEventi, accanto all'evento MouseClick, selezionaree selezionare il metodoChiudi.
Fornire un feedback