- Manuale introduttivo
- Utilizzo del software
- OPC UA
- Oggetti grafici e di layout
- Sessioni e impostazioni locali
- Sviluppo di soluzioni
- Sviluppo di progetti con C#
- NetLogic
- Metodi ed eventi in C#
- Riferimento API C#
- Esempi di applicazione
- Esercitazione dell'interfaccia utente
- Esercitazione sui collegamenti dinamici
- Esercitazione sui logger
- Esercitazione sugli allarmi
- Esercitazione sulle NetLogic
- Riferimento su oggetti e variabili
Esempio di finestra di dialogo
Utilizzare questo oggetto per includere una finestra modale nell'applicazione di runtime.
SUGGERIMENTO:
Una finestra modale non consente l'interazione con altri elementi di interfaccia finché non viene chiusa.
Esempio di finestra di dialogo

Caso d'uso
Creare messaggi della finestra di dialogo. Ad esempio, creare messaggi di conferma che seguono un'azione specifica come la rimozione di utenti.
Fornire un feedback