Develop a confirmation dialog

Sviluppo di una finestra di dialogo di conferma

Creare una finestra di dialogo di conferma che viene visualizzata quando si fa clic su un pulsante. Questo progetto prevede la creazione di una chiamata a un metodo personalizzato.
Esempio di applicazione - finestra di dialogo Salva
Esempio di applicazione - finestra di dialogo Applica valore
NOTA:
Scaricare un esempio di progetto:
DialogConfirmation.zip
Esempio di progettazione dell'applicazione - finestra di dialogo di conferma
Esempio di progettazione dell'applicazione - pannello Salva
Esempio di progettazione dell'applicazione - pannello valori
In
FactoryTalk Optix Studio
, selezionare
Esegui
per eseguire il progetto utilizzando l'emulatore client per testare il progetto. Per eseguire il progetto su un client remoto, vedere Aggiunta di un dispositivo client.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.