Configure a Button to open a Dialog box

Configurazione di un pulsante per aprire una finestra di dialogo

Per visualizzare una
Finestra di dialogo
al runtime, un altro oggetto deve chiamare un metodo specifico.
  1. In
    Vista progetto
    creare una
    Finestra di dialogo (type)
    .
  2. Creare o selezionare un oggetto
    Pulsante
    .
  3. In
    Eventi
    , accanto all'
    evento MouseClick
    , selezionare
    Aggiungi
    e
    Comandi
    Comandi UI
    Apri finestra di dialogo
    .
  4. Creare un collegamento dinamico tra l'argomento
    Dialogo
    e
    Finestra di dialogo (type)
    .
    Per ulteriori informazioni sui collegamenti dinamici, vedere Creazione di collegamenti dinamici.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.