Linear gauge example

Esempio di indicatore lineare

Utilizzare questo oggetto per impostare e visualizzare un numero intero di valori entro un intervallo di valori possibili.
Esempio di indicatore lineare
Animated image of a linear gauage moving between values of 0 to 100

Caso d'uso

Impostare e visualizzare il valore di una variabile analogica entro un valore minimo e massimo.
SUGGERIMENTO: Utilizzare la proprietà
Tooltip
per mostrare o nascondere la visualizzazione del valore sopra il punto di selezione nell'indicatore. Utilizzare la proprietà
Zona di avviso
per visualizzare intervalli specifici di valori in diversi colori.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.
Normal