Add a polygon pen

Aggiunta di una penna poligono

Aggiungere una penna poligono per visualizzare la distanza tra i valori di una variabile array.
  1. In
    Vista progetto
    , selezionare o creare una variabile array del tipo di dati
    Number
    .
    Per ulteriori informazioni, vedere Variabili.
    Ad esempio, creare una variabile del tipo di dati
    Number[2,3]
    .
  2. In
    Vista progetto
    selezionare o creare un oggetto
    GraficoXY
    .
  3. In
    Proprietà
    , accanto a
    Penne
    , selezionare
    Aggiungi
    e selezionare
    Penna linea poligono
    .
  4. Creare un collegamento dinamico tra
    Array di punti
    e la variabile array.
    Per ulteriori informazioni sui collegamenti dinamici, vedere Creazione di collegamenti dinamici.
Fornire un feedback
Hai domande o feedback su questa documentazione? invia il tuo feedback qui.