Componenti
I progetti
FactoryTalk Optix
soddisfano lo standard Open Platform Communication (OPC), che consente l'interoperabilità tra sistemi diversi.Software
FactoryTalk Optix
è costituito da diversi componenti software in esecuzione su diverse parti del sistema di automazione.
Software | Sistema | Descrizione |
---|---|---|
FactoryTalk Optix Studio | Sistema di sviluppo | Ambiente di sviluppo integrato con un framework di moduli funzionali per la progettazione e la compilazione delle applicazioni HMI o IoT. |
(Opzionale) Editor di codice esterno | Un editor di codice di terze parti per la personalizzazione, l'estensione o l'aggiunta di nuove funzionalità tramite lo sviluppo di codice C# personalizzato per le NetLogic.
MANCIA:
È consigliabile utilizzare Microsoft Visual Studio 2022 o Microsoft Visual Studio Code come editor di codice predefinito. Alcune funzioni di assistenza allo sviluppo potrebbero non essere disponibili quando si utilizza un editor di codice diverso.
| |
Applicazione FactoryTalk Optix | Sistema client | Un'applicazione HMI o IoT sviluppata e compilata in FactoryTalk Optix Studio . |
Servizio di aggiornamento dell'applicazione FactoryTalk Optix | Software per l'aggiornamento e il trasferimento di Applicazioni FactoryTalk Optix da FactoryTalk Optix Studio ai dispositivi client. |
Workflow
Questo diagramma illustra la procedura di sviluppo e trasferimento di
Applicazione FactoryTalk Optix
.Fornire un feedback