Applicazione FactoryTalk Optix
Sviluppo e compilazione di
Applicazioni FactoryTalk Optix
avvengono in FactoryTalk Optix Studio
. Le applicazioni compilate possono essere trasferite su sistemi client Windows®
o Linux.Struttura delle applicazioni
Ciascuna
Applicazione FactoryTalk Optix
compilata contiene questi file e cartelle:- File eseguibile che avvia l'applicazione:(Windows) FileFTOptixRuntime.exe.(Linux) FileFTOptixRuntime.
- CartelleBindings,CoreeModules. Contengono i file binari di runtime.
- Log delle applicazioni di runtime:(Windows) CartellaLog.(Linux) Cartella./persistent/log/Rockwell_Automation/FactoryTalk_Optix
- CartellaProjects. Contiene una cartella per ogni progetto compilato (applicazione). Ciascuna cartella di progetto contiene:
- CartellaApplicationFiles. Contiene file generati al runtime, ad esempio database interni, database per funzioni di ritentività e file temporanei.
- CartellaProjectFiles. Contiene tutti i file in uso nel progetto, tra cui immagini, font e documenti, e le seguenti sottocartelle:
- CartellaNetSolution. Contiene gli assembly .NET ottenuti dai codici C# delle NetLogic.
- CartellaPKI. Contiene i certificati privati, pubblici e rifiutati per le autenticazioni OPC UA.
- File di progetto.optix.
- File ausiliari, incluso il file di configurazioneFTOptixRuntime.xml.
Fornire un feedback