Vista progetto
La
Vista progetto
visualizza il contenuto di Applicazione FactoryTalk Optix
una struttura ad albero.La
Vista progetto
contiene i pulsanti per navigare nel contenuto dell'applicazione. Sono presenti alcuni pulsanti nella barra del titolo di Vista progetto
. Altri pulsanti vengono visualizzati nell'oggetto selezionato.Elemento | Descrizione |
---|---|
Indietro . Passa al riquadro selezionato precedente. | |
Avanti . Passa al riquadro selezionato successivo. | |
Dividi la vista progetto . Divide la Vista progetto in due riquadri. | |
Aggiungi nuovo . Crea un nodo all'interno del nodo selezionato. | |
Elimina . Rimuove il nodo selezionato e i nodi che contiene. | |
Blocca il nodo figlio selezionato per nasconderlo dalla Vista progetto . Non è possibile modificare i nodi figli bloccati. | |
Sblocca i nodi figli selezionati per visualizzarli in Vista progetto . È possibile modificare i nodi figli sbloccati. | |
Apre l'oggetto nell'editor dedicato. Solo alcuni tipi di oggetti dispongono di un editor dedicato. |
Fornire un feedback